This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1145-Q1:SW_RSVDx 定义拼写错误?

Guru**** 2481775 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1441258/tcan1145-q1-sw_rsvdx-definition-typo

器件型号:TCAN1145-Q1

工具与软件:

在表83上的 DS 第10.6.33节中、SW_RSVD_y 寄存器定义为三个地址、即41h、42h、43h、因此为三个字节

表68"寄存器名称"上的 DS 表10-19显示"SW_RSVD0至 SW_RSVD4"、因此需要五个字节、这需要额外的地址。

如果表10-19中的  SW_RSVD0至 SW_RSVD2"

另请注意、10.6.33表示:"寄存器地址41h 到43F"因此应为"...43h"

谢谢!

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    是的、我认为这是一个拼写错误、应该只有三个寄存器。

    此致、

    Sean