This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1145-Q1:对于芯片 TCAN1145-Q1、CANFD 如何设计和验证通信延迟补偿参数

Guru**** 2481755 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1145-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1440792/tcan1145-q1-for-the-chip-tcan1145-q1-how-should-canfd-design-and-verify-the-communication-delay-compensation-parameters

器件型号:TCAN1145-Q1

工具与软件:

对于 TCAN1145-Q1芯片、应如何设计和验证通信延迟补偿参数

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BAO、

    与任何 CAN FD 收发器一样、延迟补偿参数在很大程度上取决于 CAN 总线的物理布局和总线上的无源器件。 这两者都会影响传输每个位的总延迟、传播必须在正确的时间内发生、以便该位沿 CAN 总线传输和返回的总环路需要在位时间的70%以内发生。

    典型电缆延迟为5ns/m、数据表中列出了收发器的延迟、其他无源器件也可能会在其数据表中出现延迟。 客户必须计算一位完成整个总线长度的传输并返回所需的总时间、增加其他元件产生的延迟、并确定这是否足以完成下一位的传输。

    此致、

    Eric Hackett