请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCAN1145-Q1 工具与软件:
对于 TCAN1145-Q1芯片、应如何设计和验证通信延迟补偿参数
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
对于 TCAN1145-Q1芯片、应如何设计和验证通信延迟补偿参数
BAO、
与任何 CAN FD 收发器一样、延迟补偿参数在很大程度上取决于 CAN 总线的物理布局和总线上的无源器件。 这两者都会影响传输每个位的总延迟、传播必须在正确的时间内发生、以便该位沿 CAN 总线传输和返回的总环路需要在位时间的70%以内发生。
典型电缆延迟为5ns/m、数据表中列出了收发器的延迟、其他无源器件也可能会在其数据表中出现延迟。 客户必须计算一位完成整个总线长度的传输并返回所需的总时间、增加其他元件产生的延迟、并确定这是否足以完成下一位的传输。
此致、
Eric Hackett