This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB221:关于 PCN:20241101001.0

Guru**** 2889280 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1440683/ts3usb221-about-pcn-20241101001-0

器件型号:TS3USB221

工具与软件:

大家好、

我有一个关于 PCN:20241101001.0的问题。 标识  
当修订版本从修订版本 J (2019年1月)更改为修订版本 K (2024年7月)时、进行了以下更改。

•将典型带宽值从1.1GHz 更改为1GHz .......................................................................... 1.

我已检查 SCDS220K 和 SCDS220L 数据表、但无法确认上述更改。
假定这只适用于 TS3USB221RSER、即 UQFN 封装是否正确?

此外、如果它仅限于 UQFN 封装、数据表中何时指定该值?

以下各项保持在1.1GHz。

第1页:

第6页:

提前感谢。
此致、
Toshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toshi:

    它们都应该是1GHz、而不是1.1GHz。 我们目前正在更新数据表、将所有涉及1.1GHz 的内容更新为1GHz。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢!

    Ryan