This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV049H:DS90LV049HMTX/NOPB

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90LV049H
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1440828/ds90lv049h-ds90lv049hmtx-nopb

器件型号:DS90LV049H

工具与软件:

您好!

您能否确认 此器件的共模电压范围公式和值。  

 Vcmr=      我使用该公式、条件 VID = 100mV、VDD = 3.3V。得到的答案是 0.05到3.25V。

但在 相同条件下、数据表中的值为0.05至3V

您能否确认公式和正确的值!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否在数据表中分享上述公式参考所在的页码? 我很难找到它。

    谢谢!

    Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我从现有器件数据表(FIN1049MTCX_Onsemi)中获取了这些公式。 这就是为什么我要从你这边问公式。

    此致、

    Yazh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两个数据表都将共模电压定义为两个输入电压的平均值、但对于输入电压规格、使用它只是掩盖了绝对限制。

    FIN1049允许在每个 LVDS 输入引脚处的 GND 和 VCC 之间施加电压。
    DS90LV049H 允许   每个 LVDS 输入引脚上的电压在 GND 和3.05V 之间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     此器件没有等效的公式。 如数据表中所述、VCM 范围为0.05V 至3V。

    共模输入必须在此范围内、以保证数据表参数。

    谢谢!

    Amy