请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90LV049H 工具与软件:
您好!
您能否确认 此器件的共模电压范围公式和值。
Vcmr=
我使用该公式、条件 VID = 100mV、VDD = 3.3V。得到的答案是 0.05到3.25V。
但在 相同条件下、数据表中的值为0.05至3V

您能否确认公式和正确的值!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
您能否确认 此器件的共模电压范围公式和值。
Vcmr=
我使用该公式、条件 VID = 100mV、VDD = 3.3V。得到的答案是 0.05到3.25V。
但在 相同条件下、数据表中的值为0.05至3V

您能否确认公式和正确的值!