Other Parts Discussed in Thread: TCA9535
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1442151/tca9535-h-l-threshold
器件型号:TCA9535工具与软件:
您好!
问题描述: 我们在生产线中使用 TI 扩展器(TCA9535)、VCC 为1.8V。 由于一个具有较弱下拉驱动的新项目设计、我们发现在扩展器 PD0/PD1被拉至高电平时分压后、有一个0.7V 的电压电平。 然而、我们发现 TCA9535始终通过 I2C 向 MCU 报告低电平(在@ VIH/VIL 悬空区域中、它不会间歇性报告高电平或低电平)。
问题:
- 在 TCA9535 GPIO 的设计中、每个 IC 是否存在显著的偏移、从而导致 H/L 阈值存在较大的差异?
- 关于第一个问题、粗略阈值是多少? (例如0.7/0.8/0.9V)
- 如果输出是0.7V 至 PD1、我们使用 I2C 来获取地址:0x23 (对于位1)、是否应该正常报告 H 或 L?


Jeff