This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9538:默认输出值

Guru**** 2775735 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9538

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1441913/pca9538-default-output-values

器件型号:PCA9538

工具与软件:

嗨、团队:

想澄清复位时的默认输出是什么? 我在数据表上看到这种情况、并想确保考虑到它是合适的:

此外、如果复位后默认为0V 输出或带下拉至 GND 的输入、则可以摆脱1M 下拉。 请参阅下面的原理图捕获。

谢谢!

McKenna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    复位后、所有引脚都配置为输入(无上拉/下拉)。 如果您希望在 μ I²C 主器件配置 PCA9538之前输出为低电平、则需要下拉电阻器。

    (为了确保输出不会驱动为高电平、请在配置寄存器之前初始化输出寄存器。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 McKenna:

    我同意克莱门斯的观点。 如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Tyler