This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN11623-Q1:睡眠和唤醒

Guru**** 2481775 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1441525/tcan11623-q1-sleep-and-wake-up

器件型号:TCAN11623-Q1

工具与软件:

您好!

我使用的是 TCAN11623

根据数据表、唤醒由 ISO11898-2:2016标准中定义的多个已滤波显性唤醒父信号完成

这是否与 AUTOSAR 在"集成要求 AUTOSAR 4.x"(AUTOSAR_INIT)中定义的参数"COMMSynchronousWakeUp"相同?

谢谢

BR. Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:

    COMMSynchronousWakeUp 定义为一个通道的唤醒将导致所有通道的唤醒(如果为 true)、与有效的 WUP 将唤醒 CAN 总线上的所有节点相同的方式。

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、感谢您的回答。 我不确定是否理解-这两个信号都相似?

    谢谢。 BR. Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas

    WUP 是用于唤醒 CAN 收发器的 CAN 消息模式、 COMMSynchronousWakeUp 是 AutoSar 中的一个参数、该参数用于微控制器、这两个参数是不同的、因此您甚至不应该对它们进行比较。   

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sean、这意味着我不能使用从收发器唤醒、必须保持微控制器活动并管理微控制器级别的睡眠模式、对吗?

    谢谢。 BR. T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:  

    您可以使用收发器上的 INH 引脚来控制 MCU 的稳压器。 INH 在睡眠模式下将处于低电平、一旦总线上存在 WUP、收发器就会唤醒并将 INH 拉至高电平。 在这种情况下、您可以在睡眠模式下关闭 MCU。

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sean、  

    感谢很多-我理解正确的是任何 CAN 总线将使用这种唤醒家长式,而 Autosar 只是与一些架构规则的叠层? 很抱歉要求三次确认、我不熟悉。

    再次感谢您的回答

    BR. T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:

    是的、CAN 收发器将在 CAN 总线处于睡眠模式时监控 CAN 总线、一旦检测到唤醒模式、它就会唤醒并进入待机模式。 如果您将 INH 连接到 MCU 的电源稳压器、它会在 CAN 收发器处于睡眠模式时关闭 MCU 电源、而在收发器唤醒后再恢复 MCU 电源。 AutoSar 更像是 MCU 的软件架构、CAN 收发器不使用 AutoSar 软件、因此您需要在 MCU 中对其进行编程。话虽如此、它们是完全不同的组件、因此具有不同的功能。

    此致、

    Sean