工具与软件:
您好!
我使用的是 TCAN11623
根据数据表、唤醒由 ISO11898-2:2016标准中定义的多个已滤波显性唤醒父信号完成
这是否与 AUTOSAR 在"集成要求 AUTOSAR 4.x"(AUTOSAR_INIT)中定义的参数"COMMSynchronousWakeUp"相同?
谢谢
BR. Thomas
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我使用的是 TCAN11623
根据数据表、唤醒由 ISO11898-2:2016标准中定义的多个已滤波显性唤醒父信号完成
这是否与 AUTOSAR 在"集成要求 AUTOSAR 4.x"(AUTOSAR_INIT)中定义的参数"COMMSynchronousWakeUp"相同?
谢谢
BR. Thomas
您好、Thomas:
是的、CAN 收发器将在 CAN 总线处于睡眠模式时监控 CAN 总线、一旦检测到唤醒模式、它就会唤醒并进入待机模式。 如果您将 INH 连接到 MCU 的电源稳压器、它会在 CAN 收发器处于睡眠模式时关闭 MCU 电源、而在收发器唤醒后再恢复 MCU 电源。 AutoSar 更像是 MCU 的软件架构、CAN 收发器不使用 AutoSar 软件、因此您需要在 MCU 中对其进行编程。话虽如此、它们是完全不同的组件、因此具有不同的功能。
此致、
Sean