This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9617B:5V 和3.3V I2C 器件混合使用、以这种方式使用 I2C 缓冲器是否正确?

Guru**** 2694625 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9617B, TCA9509, LSF0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1442589/tca9617b-5v-and-3-3v-i2c-devices-mix-use-is-it-correct-to-use-the-i2c-buffer-this-way

器件型号:TCA9617B
主题中讨论的其他器件: TCA9509LSF0102

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我们在 设计中使用 TI I2C 总线中继器/缓冲器 TCA9617B、该设计将包含多个5V 和3.3V I2C 器件、它们将共享一条 I2C 总线。

左侧的主器件是客户系统、它将通过 I2C 总线访问全部四个组、每个组包含四个5V I2C 从器件和两个3.3V 电源。

第一个 TCA9617B 的目的是将所有 I2C 器件分为四组、并隔离总线电容、使其不会超过400pF。

第二个 TCA9617B 的目的是进行电平转换、因此5V I2C 电源和3.3V I2C 电源可共用一条 I2C 总线。

我不确定下面的应用程序是否正确、如果有任何问题、您能帮助进行检查吗?  或者您有更好的想法吗?

提前感谢您。

此致、

Bo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TCA9617B 不允许 VCCA > VCCB。 对于电平转换、请使用另一个器件、如 TCA9509或 LSF0102。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    谢谢更新、我忽略了设计要求 VCCA<VCCB。

    我还查看了 TCA9509的数据表、似乎它也具有 VCCA<=(VCCB-1V)的要求

    您是说 SCLB/SDAB 可用作输入、VCCB 可连接到5V 吗?

    此致

    Bo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需交换 A 侧和 B 侧。 (对于 TCA9617B 是无法实现的、因为您不允许将两个 B 侧连接在一起。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bo:

    如果您有任何其他问题、请告诉我。 我同意克莱门斯的观点。  

    此致、

    Tyler