This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2E11:SCL、SDA 支持电压

Guru**** 2917310 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2E11EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1442518/tusb2e11-scl-sda-supporting-voltages

器件型号:TUSB2E11

工具与软件:

您好!

我们 在设计中使用 TUSB2E112YCGR EUSB 中继器。 由于我们的 soc 支持1.2V 的 EUSB、因此我们采用了这种方式。

但支持的 SCL、SDA、GPIO 电压是1.8V。 此器件是否支持1.2V 的 I/O?

由于我们需要 EUSB 中继器模式、因此我们为 GPIO 提供了以下配置。 您能否确认以下配置?

GPIO0 -使用1k 欧姆上拉

GPIO1-保持悬空

goio2 -以47k 欧姆上拉

谢谢

Sathya Shree

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 S Sathya Shree:

    TUSB2E112支持1.2V I/O、如 数据表的表4.3所示。 这包括 SCL/SDA。  TUSB2E111支持1.8V I/O

    在数据表中有一条适用于 GPIO0和 GPIO1的注释:

    "(1)当配置为输入但没有主动驱动时、使用1MΩ Ω 外部下拉电阻设置为低电平"

    因此 GPIO1应使用1M Ω 电阻下拉。

    在数据表的应用部分第11节中、使用的上拉电阻器为20k Ω 电阻器。  TUSB2E11EVM 中也使用20k Ω 电阻。  我建议使这些值的匹配是安全的、但根据数据表、不需要上拉值。

    总结:
    GPIO0 - 20k Ω 上拉至1.2V
    GPIO1 - 1M Ω 下拉至 GND
    GPIO2 - 20k Ω 上拉至1.2V。

    此致、

    Nicholaus