主题中讨论的其他器件:TCAN1043
工具与软件:
尊敬的 TI 成员:
我们有一个 CAN 测试问题需要您的帮助。
下面是 CAN 收发器的原理图连接。
我们遇到 CAN 收发器问题—nFAULT 引脚上输出异常。
如图1所示、我们的 CAN 架构具有一个共享输出(U299和 U300)。 在测试两个 CAN 之间的数据包传输时、U299会持续输出 nFAULT (请参阅图3)、但 CAN 传输中没有数据包丢失或错误、并且另一侧(U300)不输出 nFAULT。 我们无法确认这是哪种异常(请参考数据表、可能是 TXDDTO/TXDRXD)。
针对此问题、我们进行了以下测试:
1.将 U299与右侧的独立式 U523交换,两个都不会在 nFAULT 引脚上表现出异常输出。
2.将 U299移至 U300的位置。 然后、U299将保持 nFAULT 引脚异常输出。
根据这些测试、我们认为该问题可能与 CAN 收发器的电气特性有关、因为似乎存在兼容性问题。 U299在共享电路中出现了此问题、但在移到另一个位置时没有出现此问题、而 U300和 U523在两个位置都没有出现问题。
这个问题出现在1500个 DUT 中的5个。 如果您帮助确认之前是否发生过类似问题、或者您是否有任何建议的分析指导、我们将不胜感激。
谢谢你。
图1:U299和 U300连接

图2:V31C/V31U CAN 故障

图3:nFAULT 继续输出