This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043G-Q1:CAN Transciver 电气特性-- nFAULT 输出异常

Guru**** 2481905 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1436234/tcan1043g-q1-can-transciver-electrical-characteristics-----nfault-abnormal-output

器件型号:TCAN1043G-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN1043

工具与软件:

尊敬的 TI 成员:

我们有一个 CAN 测试问题需要您的帮助。

下面是 CAN 收发器的原理图连接。  

我们遇到 CAN 收发器问题—nFAULT 引脚上输出异常。

如图1所示、我们的 CAN 架构具有一个共享输出(U299和 U300)。 在测试两个 CAN 之间的数据包传输时、U299会持续输出 nFAULT (请参阅图3)、但 CAN 传输中没有数据包丢失或错误、并且另一侧(U300)不输出 nFAULT。  我们无法确认这是哪种异常(请参考数据表、可能是 TXDDTO/TXDRXD)。

针对此问题、我们进行了以下测试:

1.将 U299与右侧的独立式 U523交换,两个都不会在 nFAULT 引脚上表现出异常输出。
2.将 U299移至 U300的位置。  然后、U299将保持 nFAULT 引脚异常输出。

根据这些测试、我们认为该问题可能与 CAN 收发器的电气特性有关、因为似乎存在兼容性问题。 U299在共享电路中出现了此问题、但在移到另一个位置时没有出现此问题、而 U300和 U523在两个位置都没有出现问题。

这个问题出现在1500个 DUT 中的5个。 如果您帮助确认之前是否发生过类似问题、或者您是否有任何建议的分析指导、我们将不胜感激。

谢谢你。

图1:U299和 U300连接

 

图2:V31C/V31U CAN 故障

图3:nFAULT 继续输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 专家:  

    仅供参考、U299/U300/U523 全部为 TCAN1043GDRQ1。

    我们是否可以提供您的相关意见?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Evan、

    我们可以通过电子邮件对此进行讨论、并将结果发布到我们的内部论坛中。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    是否有关于 TCAN1043G 故障引脚异常行为的任何更新?

     其他问题、

    我们想询问 TI 是否进行了 CAN 收发器的兼容性测试。 具体来说、是否进行过测试以确保与不同制造商的 CAN 收发器之间的连接和传输一致?

    谢谢!

    Bruce Hsin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、

    我正在通过电子邮件处理此问题、我已回复并向客户提出了更多问题。

    要回答您的问题、不、此功能仅使用 TI CAN 收发器进行了测试、用于故障检测的电流测量电路容易受到收发器之间阻抗差异的影响、从而可能导致电流读数偏斜。 在某些情况下、这会导致 nFAULT 引脚上报告错误的故障。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    感谢您的答复。

    您的建议是"用于故障检测的电流测量电路容易受到收发器之间阻抗差异的影响、因此可能会使电流读数出现偏差。"
    根据我们的测试、相同的问题仅发生在一个收发器上、另一个问题没有问题。 交换位置也跟随收发器。
    它由不同的端接电阻器引起。 我们故意将端接调整到错误的值、是否可以在所有 TCAN1043上看到类似的现象?

    谢谢!

    Bruce Hsin