This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB501-Q1:TUSB501从超高速接收器插头进入转接驱动器的响应时间

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB501-Q1, TUSB501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1443316/tusb501-q1-tusb501-response-time-from-superspeed-receiver-plug-to-enter-to-redriver

器件型号:TUSB501-Q1
Thread 中讨论的其他器件: TUSB501

工具与软件:

大家好、BU 团队  

在正常运行时、如果将 SS USB 接收器插入 tusb501-Q1中、客户想知道 TUSB501-Q1启用 RX 终端需要多长时间? 如果发生拔插、TUSB-Q1会禁用 RX 终端多长时间?

2.客户还注意到自动 LFPD 检测功能。 TUSB501-Q1启动 LFPS 信号的周期是多久?

3. 客户是否可以更改 LFPS 周期?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    1. RX 检测时序为从连接到启用终端的6ms。 发生断开时、TUSB501将等待300ms、然后再移除终端并再次开始 RX 检测。

    2. TUSB501不产生 LFPS 信号。 它将使用数据表中的差分传播延迟通过从接收器到发送器的 LFPS 信号:

    3. LFP 由 USB 主机或设备发送、而不是由我们的 TUSB501-Q1发送。 您需要与 SoC 制造商确认 LFPS 周期是否可以更改。

    此致!

    Shane