Other Parts Discussed in Thread: TUSB501-Q1, TUSB501
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB501-Q1 Thread 中讨论的其他器件: TUSB501
工具与软件:
大家好、BU 团队
在正常运行时、如果将 SS USB 接收器插入 tusb501-Q1中、客户想知道 TUSB501-Q1启用 RX 终端需要多长时间? 如果发生拔插、TUSB-Q1会禁用 RX 终端多长时间?
2.客户还注意到自动 LFPD 检测功能。 TUSB501-Q1启动 LFPS 信号的周期是多久?


3. 客户是否可以更改 LFPS 周期?
谢谢