请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UB962-Q1 工具与软件:
您好、TI:
我们使用 ti962连接4个摄像头(ser is ti933)。 我们想找出 SPREAD 寄存器、但除了以下几点没有找到:
作为降低 EMI/EMC 的一个选项、DS90UB962-Q1能够承受具有扩频时钟(SSC)曲线的 REFCLK
至±0.5%的振幅偏差(中心展频)或高达1%的振幅偏差(向下展频)、并可通过时钟源实现高达33kHz 的频率调制
ti962/933是否支持 器件寄存器的扩展设置? 谢谢。
谢谢。
五峰