This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB962-Q1:ti962/933是否支持通过器件寄存器进行扩展设置?

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB962-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1442646/ds90ub962-q1-is-ti962-933-support-spread-setting-by-device-register

器件型号:DS90UB962-Q1

工具与软件:

您好、TI:

我们使用 ti962连接4个摄像头(ser is ti933)。 我们想找出 SPREAD 寄存器、但除了以下几点没有找到:

    作为降低 EMI/EMC 的一个选项、DS90UB962-Q1能够承受具有扩频时钟(SSC)曲线的 REFCLK

   至±0.5%的振幅偏差(中心展频)或高达1%的振幅偏差(向下展频)、并可通过时钟源实现高达33kHz 的频率调制

 ti962/933是否支持   器件寄存器的扩展设置? 谢谢。

谢谢。

五峰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wufeng、

    如数据表中所述、REFCLK 上支持的 SSC。 这意味着、您可以使用具有 SSC 的振荡器作为 UB962的 REFCLK。 器件中没有内部 SSC 生成、因此这方面没有寄存器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Hamzeh