This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESD321:ESD 电路

Guru**** 2894930 points

Other Parts Discussed in Thread: ESD122, ESD321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1442867/esd321-esd-circuit

器件型号:ESD321
Thread 中讨论的其他零件:ESD122,, Strike

工具与软件:

大家好!


我对 ESD321和 ESD122有一些问题。

(1) ESD321有一个二极管电路。 ESD122有两个二极管电路。
使用一个二极管电路和使用两个二极管电路有哪些优点和缺点?

(2) ESD321是否对负 ESD 有效? 如果有、请说明其工作方式。

(3)是否有与图4相同的 ESD321图形。 –8kV IEC 61000-4-2波形、 IO 引脚至 GND 会出现什么差异?


在 ESD321数据表中、它显示图6-4。 8kV IEC 61000-4-2钳位电压波形、 GND 至 I/O 引脚。


此致、
Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata:  

    请参阅以下答案:

    1) 1) ESD321和 ESD122之间的差异是通道数。 ESD321有1个通道、这意味着它可以保护1条线路。 ESD122是一款双通道器件、可保护2条线路。  

    2) ESD321可有效地应对负 ESD 冲击。 ESD321是单向器件、因此支持0至3.6V 的电压。 当发生负冲击时、ESD321将几乎立即钳位。 对于 ESD122、由于它是一种双向器件、如果发生负冲击、那么它在大约-8V 前不会钳位。  

    3) 3) ESD321是单向器件、因此唯一可能发生负冲击的地方是从 GND 到 IO。  

    如果您有任何其他问题、敬请告知。  

    此致!

    McKenzie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 McKenzie:


    感谢您的回答。

    关于(1)
    由于 ESD122可以通过2条线路进行保护、因此它是否具有比 ESD321更强的保护?
    我担心单电路产品针对负 ESD 可能会比较弱。
    请告诉我使用一个二极管电路和使用两个二极管电路的优缺点。


    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata:  

    我不会说拥有一个二极管电路或两个二极管电路不一定有优点或缺点。 这在很大程度上取决于您的系统和应用需求。  

    例如、如果要保护4条以太网线路(TX+、TX-、RX+、RX-)、则可以使用2条 ESD122器件或4条 ESD321器件。 有时、空间可能是问题或成本、也可能两者兼而有之、因此这取决于您要查找的内容。

    此致!

    McKenzie