https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1442867/esd321-esd-circuit
器件型号:ESD321Thread 中讨论的其他零件:ESD122,, Strike
工具与软件:
大家好!
我对 ESD321和 ESD122有一些问题。
(1) ESD321有一个二极管电路。 ESD122有两个二极管电路。
使用一个二极管电路和使用两个二极管电路有哪些优点和缺点?
(2) ESD321是否对负 ESD 有效? 如果有、请说明其工作方式。
(3)是否有与图4相同的 ESD321图形。 –8kV IEC 61000-4-2波形、 IO 引脚至 GND 会出现什么差异? 
在 ESD321数据表中、它显示图6-4。 8kV IEC 61000-4-2钳位电压波形、 GND 至 I/O 引脚。

此致、
Ishiwata