Other Parts Discussed in Thread: DP83867IR
工具与软件:
大家好、团队成员:
在使用 DP83867IR 的系统中、使用短电缆(1m 至2m)时通信不稳定。
具体而言、链路建立可能需要很长时间、或者在链路建立后可能发生错误、导致重新执行自动协商。
有时可能无法建立链路。
使用长电缆(20m)时通信稳定。
根据 DP83867故障排除指南(SNLA246C)、器件的1m 或更短电缆可能会出现信号质量问题。
请参阅第3.1节"提高短电缆的链路裕度"。
https://www.ti.com/lit/an/snla246c/snla246c.pdf
根据数据表(请参阅随附的)第8.6.12节、客户尝试对寄存器进行写入、但未正确写入。
例如、他们尝试将5555写入寄存器0x0115、然后读回、结果为 DDDD。
但是、此数据表可能已过时。
1) 1)请告诉我写入这些寄存器的正确方法。
2) 2)本应用手册第3.1节中提到的大多数寄存器未在数据表中进行描述。 您能否提供有关这些寄存器的更多详细信息?
此致、