This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:使用短电缆时通信不稳定

Guru**** 2931520 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867IR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1442741/dp83867ir-the-communication-is-unstable-with-short-cable

器件型号:DP83867IR

工具与软件:

大家好、团队成员:

在使用 DP83867IR 的系统中、使用短电缆(1m 至2m)时通信不稳定。

具体而言、链路建立可能需要很长时间、或者在链路建立后可能发生错误、导致重新执行自动协商。

有时可能无法建立链路。

使用长电缆(20m)时通信稳定。

根据 DP83867故障排除指南(SNLA246C)、器件的1m 或更短电缆可能会出现信号质量问题。

请参阅第3.1节"提高短电缆的链路裕度"。

https://www.ti.com/lit/an/snla246c/snla246c.pdf

根据数据表(请参阅随附的)第8.6.12节、客户尝试对寄存器进行写入、但未正确写入。

例如、他们尝试将5555写入寄存器0x0115、然后读回、结果为 DDDD。

但是、此数据表可能已过时。

1) 1)请告诉我写入这些寄存器的正确方法。

2) 2)本应用手册第3.1节中提到的大多数寄存器未在数据表中进行描述。 您能否提供有关这些寄存器的更多详细信息?

此致、

e2e.ti.com/.../dp83867ir.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高桥先生、   

    故障排除指南第3.1节中提到的一些寄存器(用于提高短电缆链路裕度)是扩展寄存器。 我们需要通过一种特定的方法来访问这些寄存器。 这个常见问题解答很好地解释了这个过程。 需要以这种方式写入或读取寄存器值0x1F 之后的任何寄存器。

    扩展寄存器空间访问常见问题解答

    使用此方法并按照故障排除指南中概述的步骤操作应该有助于解决此问题。

    其中一些寄存器并非公开的、但用于内部测试、因此未在数据表中列出。 无论如何、这些寄存器设置应该会帮助解决您所面临的问题。

    此致、

    Vivaan