This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LV32E:需要澄清允许的输入电压

Guru**** 2861910 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26LV32E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1443050/am26lv32e-need-clarification-on-allowable-input-voltage

器件型号:AM26LV32E

工具与软件:

有人可以帮我澄清一下、AM26LV32E 的1A/B、2A/B、3A/B、4A/B 输入是否可以接受5V 信号(电源设置为3.3V)?

数据表包含 此注释:

"接受5V 逻辑输入及3.3V 电源(使能输入)"

这让我相信1-4A/B 输入不能接受5V 输入、而只有 G'可以接受5V 输入。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 May-Li:

    A 和 B 输入可以接受5V 信号、因为这是 RS -485标准的一部分。 V_IH 描述了 A 和 B 输入引脚电压:

    此致!

    Ethan