工具与软件:
你(们)好
您能否查看我的客户的 利润率分析结果如下、此结果是否正常? (客户电缆为4米)

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
你(们)好
您能否查看我的客户的 利润率分析结果如下、此结果是否正常? (客户电缆为4米)

您好!
是的、此处的 MAP 结果将视为通过。
通常、TI 建议使用至少三个 EQ 电平和四个通过选通位置的裕度、其中包括一个通过状态的连续矩形、该矩形测量两个 EQ 电平乘以四个选通位置。
此处的矩形是 EQ 等级0和1、第三个 EQ 等级为 EQ 6。
此处的应用手册记录了更多深入裕度分析程序结果: FPD-Link 裕度分析程序(MAP)用户指南
通常、我们在使用 DS90UB934时预计会有更大的裕度。 您能否分享一下此处使用的电缆类型?
此致!
佐伊
尊敬的 Zoe:
感谢回复,我们使用的电缆是一个4m RG58 同轴电缆连接到 DS90UB934。
由于系统上有8个摄像头端口、因此每个端口都有相似但不同的裕度分析结果。
即使是相同的端口、每次的结果也略有不同。 有时 EQ6可以通过、有时 EQ5可以通过。
请参考 下面的测试结果、我测试了相同的端口和相同的电缆3次、结果是不同的。
因此、很难选择 EQ5或 EQ6作为第三个 EQ 等级。
我们要为全部8个摄像头端口使用相同的 EQ 表。
是否可以通过任何方法增大 EQ 范围(可能增加到 EQ2)、从而 获得稳定的 EQ 表?
您好、Joe。
裕度分析程序不一定会根据解串器上的 EQ 设置进行更改。 MAP 工具通过检查不同 EQ 和选通位置的正向通道错误、来分析系统的链路质量(SER ->电缆-> DES)、因此可让您查看不同电缆对链路的影响。 要扩大绿色区域、我们需要查看硬件设置。
我建议检查此处使用的4m 电缆是否有任何损坏。 虽然 MAP 工具可以很好地指示您的系统是否有足够的裕度、但建议您测量整个系统的 FPD-Link / RL 参数、以确保它符合 IL 通道规格。 例如、4m 电缆的插入损耗/回波损耗可能比此处预期的要高。
此致!
佐伊