This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043A-Q1:用于24V 系统

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1443583/tcan1043a-q1-used-in-24v-system

器件型号:TCAN1043A-Q1

工具与软件:

团队成员、您好!

TCAN1043A 可用于24V 系统、但 Vsup 引脚无法连接到 KL30、因为输入范围仅最高为40V。

因此、通常需要一个初级电压转换器 、这会导致另一个问题:系统无法满足通常不超过100uA 的低静态电流要求。

我的想法是添加一个仅针对 Vsup 的专用 WV 降压稳压器、并在待机模式下设置1043A、该降压稳压器将通过 INH 信号启用。

但有两个缺点:1. 降压会带来更高的成本、2. 降压转换器会导致 更多的静态功率 损耗。

那么、您有没有更好的解决方案? 谢谢!

此致、

Daniel Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    [quote userid="577323" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1443583/tcan1043a-q1-used-in-24v-system Vsup 引脚无法连接到 KL30

    您能解释一下这句话吗? 什么是 KL30?

    TCAN1043A 可以在 VSUP 连接到24V 电池线路的情况下运行。 启用此功能不需要其他器件、除非我在您的问题中遗漏了一些内容。  

    此致、

    Ethan