请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCAN1043A-Q1 工具与软件:
团队成员、您好!
TCAN1043A 可用于24V 系统、但 Vsup 引脚无法连接到 KL30、因为输入范围仅最高为40V。
因此、通常需要一个初级电压转换器 、这会导致另一个问题:系统无法满足通常不超过100uA 的低静态电流要求。
我的想法是添加一个仅针对 Vsup 的专用 WV 降压稳压器、并在待机模式下设置1043A、该降压稳压器将通过 INH 信号启用。
但有两个缺点:1. 降压会带来更高的成本、2. 降压转换器会导致 更多的静态功率 损耗。
那么、您有没有更好的解决方案? 谢谢!
此致、
Daniel Wang