主题中讨论的其他器件:DP83869
工具与软件:
您好!
对于100Base-X/1000Base-X/SGMII 模式、我会对 Rx 输入和 Tx 输出阻抗有疑问。 数据表中仅将 Rx 输入阻抗定义为80 / 100 / 120R。 我的问题是为什么该阻抗具有这样的范围、以及这是否确实可行。 最坏情况下的测量值是什么? 我期望的是、在100R 特征阻抗下设计驱动器时、所有样片的位置应远离100R。 第二个问题是什么是 Tx 输出阻抗、这根本不在数据表中。 至少我没有找到它。 我问这个问题、因为我们必须使用两个 PCB 来获得这样的高速信号、如此宽的范围所示、这使得我们在仿真过程中遇到了问题。