This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN2451-Q1:当 SBC 进入失效防护模式时、HSSx 是否会保持输出状态?

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1444568/tcan2451-q1-when-the-sbc-has-gone-into-fail-safe-mode-whether-the-hssx-will-keep-output-status

器件型号:TCAN2451-Q1

工具与软件:

问题1。  当 SBC 进入失效防护模式时、HSSx 是否会保持输出状态?  

问题2: 从数据表可知、在失效防护模式下、HSSx =依赖于 SBC 故障。 如何理解"SBC 故障相关性"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiyu:

    我们目前正在度假。  
    谢谢、请在下周之前向我们的专家提供反馈。  

    此致、

    Michael。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiyu:

    我很抱歉我们因美国假期而延迟。  

    对于您的问题:

    HSSx 在失效防护模式下处于关闭状态-有一种例外情况:HSS4。如果系统设置为循环检测唤醒、则 HSS4将与编程的 WAKEx 引脚一起用于循环检测唤醒。 因此、在失效防护模式下、HSSx 的所有其他功能都会关闭。  

    2.如何解读所连接图片中的"SBC 故障相关"行、如下所示-只有 HSS4可以在失效防护模式下激活、只能支持循环传感唤醒-但是当 HSSx 块通过 HSS 关闭检测到持续过流故障时将关闭-因此如果 HSS4由于故障而循环-感应唤醒中的 HSS4也无法正常工作。

    我曾与我们的系统工程师讨论这篇文章、因为我还发现失效防护模式下 HSS 模块的措辞在这里的数据表中有点令人困惑、因此在以后的数据表更新中会更清晰。  

    此致!

    Parker Dodson