请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCAN2451-Q1 工具与软件:
问题1。 当 SBC 进入失效防护模式时、HSSx 是否会保持输出状态?
问题2: 从数据表可知、在失效防护模式下、HSSx =依赖于 SBC 故障。 如何理解"SBC 故障相关性"?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
问题1。 当 SBC 进入失效防护模式时、HSSx 是否会保持输出状态?
问题2: 从数据表可知、在失效防护模式下、HSSx =依赖于 SBC 故障。 如何理解"SBC 故障相关性"?

尊敬的 Shiyu:
我很抱歉我们因美国假期而延迟。
对于您的问题:
HSSx 在失效防护模式下处于关闭状态-有一种例外情况:HSS4。如果系统设置为循环检测唤醒、则 HSS4将与编程的 WAKEx 引脚一起用于循环检测唤醒。 因此、在失效防护模式下、HSSx 的所有其他功能都会关闭。
2.如何解读所连接图片中的"SBC 故障相关"行、如下所示-只有 HSS4可以在失效防护模式下激活、只能支持循环传感唤醒-但是当 HSSx 块通过 HSS 关闭检测到持续过流故障时将关闭-因此如果 HSS4由于故障而循环-感应唤醒中的 HSS4也无法正常工作。
我曾与我们的系统工程师讨论这篇文章、因为我还发现失效防护模式下 HSS 模块的措辞在这里的数据表中有点令人困惑、因此在以后的数据表更新中会更清晰。
此致!
Parker Dodson