Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550-Q1, TCAN4550
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCAN4550-Q1 主题中讨论的其他器件: TCAN4550
工具与软件:
您好!
我使用的是 TCAN4550-Q1。 我在测试模式下使用此 IC、并且仅使用 GPIO1、GPIO2进行通信(不使用 CANH、CANL)。 这些 GPIO 连接到隔离器、而不连接到 TCAN1044 (CAN FD 总线 TXVR)。
TCAN4550的电源为3.3V (VIO)和27V (VSUP)。 27V 的功耗是几毫安、由于该电路由电池供电、因此我希望尽可能降低功耗。
如果我不使用 CANH 和 CANL 并仅使用 GPIO 1、2、我是否只能从3.3V 为 TCAN4550供电?
谢谢你
Maor M.