This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550-Q1:电源问题

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550-Q1, TCAN4550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1445492/tcan4550-q1-supply-question

器件型号:TCAN4550-Q1
主题中讨论的其他器件: TCAN4550

工具与软件:

您好!

我使用的是 TCAN4550-Q1。 我在测试模式下使用此 IC、并且仅使用 GPIO1、GPIO2进行通信(不使用 CANH、CANL)。 这些 GPIO 连接到隔离器、而不连接到 TCAN1044 (CAN FD 总线 TXVR)。

TCAN4550的电源为3.3V (VIO)和27V (VSUP)。 27V 的功耗是几毫安、由于该电路由电池供电、因此我希望尽可能降低功耗。

如果我不使用 CANH 和 CANL 并仅使用 GPIO 1、2、我是否只能从3.3V 为 TCAN4550供电?

谢谢你

Maor M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maor:

    否、TCAN4550-Q1几乎完全由 VSUP 引脚供电、该器件使用内部 LDO 来创建5V 和内部数字内核电压轨。  VIO 仅用于为时钟电路(OSC1和 OSC2引脚)供电、并用作数字 IO 电平转换器的基准电压以匹配 MCU 的电压范围。

    如果未提供 VSUP 或低于建议的最低电平、则器件将无法运行。

    此致、

    Jonathan