This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1004:合规性测试失败

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1004, TUSB1004EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1433772/tusb1004-compliance-test-fail

器件型号:TUSB1004

工具与软件:

尊敬的技术支持团队:

我没有通过两项 USB 合规性测试。

您能给我什么建议来改进它们吗?

①TD .1.4在10 GT /秒时的传输眼图测试

 眼高(≥70mV 和≤1200mV) 故障→短通道

   最大值:1362.27mV、1418.97mV

  最小值:518.672,519.687mV  

合规性测试是否因超过(≤1200mV)而失败

那么、我 是否应该使用 VOD_CTRL 寄存器(偏移= 32h)更改较小的 VOD [复位= C0h]?

否则、去加重还是预引导?

②Link 层测试   

 TD 7.40轮询重试测试 失败→DUT 转换为 Rx。 36ms 后检测

 →似乎是当 DUT 转换为 Rx 时。 检测、应在36ms 内完成、但花了472ms、因此合规性测试失败。

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TTD:

    您能否分享合规性测试结果? 我想看到失败的波形和参数。

    对于 TD.1.4、我认为您的眼睛高度过大是正确的。 您是否能够 降低 USB 主机上的输出摆幅? 这是降低眼高的最直接方法。  

    [报价 userid="22140" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1433772/tusb1004-compliance-test-fail "]然后我应该使用 VOD_CTRL 寄存器更改更小的 VOD (偏移= 32h)[复位= C0h]?[/QUOT]

    TUSB1004上的 CRx/CTX 引脚是否连接到测试端口、或者 SSTX/SSRX 引脚是否连接? 我问的原因是 VOD 设置只会改变 SSRX1/2变送器的输出摆幅。 如果这些未连接到被测端口、则此设置不太可能影响测试。

    对于 TD 7.40、我将了解一下我们以前是否看到过这种情况。 您能否提供详细说明故障的测试日志?

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TTD:

    1.从您提供的合规性结果来看,我建议您降低 SSTX 路径上的 EQ。

    2.我将开始在这里用 TUSB1004EVM 进行 TD 7.40测试、看看结果如何。 让我下周跟进这一点。

    3.我看到您还遇到了 USB2合规性方面的问题。 观察眼图、可以看到对超出上限和下限的信号进行了过多的预加重:

    我建议降低主机预加重/过冲以通过合规性测试。

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shane、您好!

    感谢您的答复。

    1.我将 在 SSTX 路径上设置降低 EQ 并进行合规性测试。

    2.感谢您尝试使用 TUSB1004EVM 重现此问题。

    3.好的、  我要设置 降低您的主机预加重/过冲、以达到 USB2.0合规性。

    我还有一个问题。

    针对 CRX1/2的固定均衡、建议使用具有固定 EQ 的 USB3.1、建议使用 USB 3.2 AEQ 模式。
    我的系统适用于 USB3.2、因此根据数据表、我认为 AEQ 模式更好。  
    当前情况 USB3.2合规性测试未通过。

    启用/禁用(固定 EQ) AEQ 是否有优点和缺点?

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TTD:

    使用 Fixed/AEQ 不取决于您使用的 USB 规范版本(3.1或3.2)。 从 EQ 的角度来看、这两种协议标准之间没有区别。

    固定 EQ 意味着无论实际通道长度如何、您都将为连接到 A 类插座的任何通道使用设定的 EQ 值。 缺点是该 EQ 值通常不是任何连接的理想设置、因为它需要在短电缆和长电缆之间做出折衷。 AEQ 通过根据 Type-A 插座上的连接动态设置 EQ 值来解决此问题。

    我建议使用 AEQ 让您的系统在通过 RX JTOL 时拥有最佳机会。

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shane、您好!

    感谢您的答复。 我将使用 AEQ 作为推荐。

    顺便说一下,根据数据表"完全自适应均衡",有一些寄存器设置的组合。

    你能告诉我,是否有任何常见的组合尝试入门? Defatul 设置更好吗?  

    我还确认何时需要通过 OVER_EQ_SIGN 和 OVER_EQ_CTRL 进行额外的添加和减法?

    FULLAEQ_UPER_EQ =8h (AEQCFG="F")

    OVER_EQ_SIGN = 0h (正数)

    OVER_EQ_CTRL=0h (0或-8)←不 添加 AEQ 的 EQ 值

     我不明白 特别是以下的描述。 方框图中的"在 TUSB1004之前"是否意味着黄色圆圈?

    ーーーーーーーーーーー μ A

    TUSB1004还允许添加或减去一些过/欠均衡、从而通过将 OVER_EQ_CTRL 字段编程为非零值来补偿 TUSB1004前面的通道。

    ーーーーーーーーーーー μ A

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TTD:

    您能告诉我是否有任何通用组合可供初学者尝试吗? Defatul 设置更好吗?  [报价]

    -设置 CTLSEL 和 USB_MODE 寄存器以启用 USB

    -将寄存器0x1C 设置为 F3

    此外还需确认何时使用 OVER_EQ_sign 和 OVER_EQ_CTRL?
    进行额外添加和子项操作

    只有当您要调高或调低 AEQ 时、才需要执行此操作。 我建议在启动时将这些寄存器保持为其默认值。

    我不理解 以下描述。 方框图中的"在 TUSB1004之前"是否意味着黄色圆圈?

    是的、正确。

    此致!

    Shane

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shane、您好!

    感谢您的回答。

    我将尝试将 0x1C 设置为 F3。  对于大于8h 的扫描 EQ 更宽范围、这意味着 FULLAEQ_UPER_EQ = Fh (默认)。

    我认为可以调整相应的 EQ 设置。 这是否延长了轮询重试测试的时间? (TD 7.40失败?)

     

    顺便说一下、如果您有 TI 参考设计等应用文档、以通过合规性测试、其中包括主机和 TUSB1004以及合规性测试测量设备。

    如果该应用具有 TUSB1004设置(如 EQ)和与通过测试方法相关的距离等电路板信息。 对于我的系统、请务必参阅。  

    最棒的餐厅

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TTD:

    更改 FULLAEQ_UPER_EQ 寄存器不应影响轮询重试测试的时间。

    [报价 userid="221405" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1433772/tusb1004-compliance-test-fail/5514948 #5514948"]顺便说一句、如果您拥有可通过合规性测试的 TI 设计等应用文档、包括主机和 TUSB1004以及合规性测试测量设备。

    我们已通过 TUSB1004 EVM 的 TX 和 RX 合规性结果。  结果如下:

    USB 发送器合规性: e2e.ti.com/.../4861.USB-3.2-TX-Compliance.pdf

    USB 接收器合规性: e2e.ti.com/.../USB-3.2-RX-JTOL-Long-Channel.pdf

    这些测量结果是在 TUSB1004 EVM 通过 Type-A 转 Micro-B 电缆上游连接到 USB 主机 PC 的情况下获得。 我看到使用的主机是 Intel 主机、此测试使用了 SSEQ 设置2和 CEQ 设置5。

    您是否注意到降低 EQ 或切换到自适应 EQ 后性能有任何改善?

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Shane、您好!

    感谢您分享 TUSB1004EVM 的合规性测试文档。

    我计划对外部认证进行合规性测试、这需要一些时间。 当这些可用时、我将分享结果。

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TTD:

    听起来不错。  我将保持此主题开放供回复。

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shane、您好!

    感谢您的支持。 我通过了 TUSB1004的 USB-A I/F 合规性测试。

    但  我的电路板上有一个不带 Re 驱动器的 USB-A I/F、它使   长通道和直通短通道发生故障。

    对于 TUSB1004的 AEQ 设置、我假设长通道测试用于长电缆、短通道测试用于短电缆(例如 USB 存储器)、正确吗?

    如果是、长/短电缆的特定长度是多少?
    在一般合规性测试文档中、对于长通道和短通道均值(无电缆+短通道)主机 PCB、似乎应为3m 电缆+长主机 PCB。

    此致、

    TTD

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TTD:

    我假设长通道测试针对的是长电缆、短通道测试针对的是短电缆(如 USB 内存)、这是正确的吗?

    是的、这是正确的。

    如果是、长/短电缆的具体长度是多少?

    长/短通道测试不是基于长度、而是基于信号源(通常为符合性要求的 BERT)和 USB-A 插座之间的损耗。 损耗来自一组一致性通道、通常是固定装置和 USB 电缆的组合。 可以在此资源中看到标准 A 类长通道合规性测试中使用的测试通道

    短通道仅使用如您所述的分线装置。

    此致!

    Shane