This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:CLK_N 电压问题

Guru**** 2481065 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1446110/tmds181-clk_n-voltage-question

器件型号:TMDS181

工具与软件:

您好!

客户 发现在未连接 HDMI 显示屏的情况下、CLK_N 的电压为3.3V、而连接 HDMI 显示屏的电压为~1V。  客户希望确认3.3V 对于无 HDMI 连接是否正常。  请通知

斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这个是否在 IN_CLKP/N 上? 如果是、那么预计会出现这种情况、因为输入端接电压的标称值为3.3V、如下所示。

    谢谢

    David