This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:DP83867禁用 EEEE/LPI

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1445244/dp83867ir-dp83867-disable-eee-lpi

器件型号:DP83867IR

工具与软件:

尊敬的 TI

我们在 IMX8平台中将 TI DP867与 dwceqos 控制器连接、

我们看到、在 ifconfig 中进行旋转循环时拔下电缆时、我们在 EEE 的 MAC 层上得到了虚假中断(低功耗/能效)

在与 SOC 供应商交谈时、他们提到必须通过 PHY 禁用这一功能。

在查看线程后、我发现以下寄存器写入可以禁用 EEE:

1) 1) MMD 寄存器0x31将位7清零

2) 2)寄存器1F、使能位14以进行软件复位。

我在上面进行了尝试、但仍然在 MAC 层获得 LPI 中断。

如果有任何其他调试步骤、请告诉我? 以及可以采取的措施。

或者)如果不可能,也请我们知道。

此致

Annamalai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annamalai:

    感谢您的提问

    DP83867不支持 EEE、因此无法为 EEE 生成中断。 更多有关支持的中断的信息、请参阅寄存器0x12/0x13。 此处列出的中断是由 PHY 切换的中断、不包括 EEE 中断。  

    此致!

    Vivaan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivaan

    谢谢理解、我们从 MAC (而不是这个 PHY)获得了 EEE 中断。 MAC 供应商建议我们需要通过此 PHY 禁用 EEE。

    以便 MAC 不会生成此中断。

    你对此有何看法?

    此致、

    Annamalai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annamalai:  

    PHY 不支持 EEE、因此无法启用或禁用它。 无论以何种方式禁用 EEE 的默认状态(如果支持该状态)。 我认为中断不是由 PHY 设置引起的。 请咨询 MAC 供应商以获取该中断。  

    此致!

    Vivaan