工具与软件:
尊敬的 TI
我们在 IMX8平台中将 TI DP867与 dwceqos 控制器连接、
我们看到、在 ifconfig 中进行旋转循环时拔下电缆时、我们在 EEE 的 MAC 层上得到了虚假中断(低功耗/能效)
在与 SOC 供应商交谈时、他们提到必须通过 PHY 禁用这一功能。
在查看线程后、我发现以下寄存器写入可以禁用 EEE:
1) 1) MMD 寄存器0x31将位7清零
2) 2)寄存器1F、使能位14以进行软件复位。
我在上面进行了尝试、但仍然在 MAC 层获得 LPI 中断。
如果有任何其他调试步骤、请告诉我? 以及可以采取的措施。
或者)如果不可能,也请我们知道。
此致
Annamalai