请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:THVD9491-SEP 工具与软件:
您好!
两个 THVD9491-SEP 通过 THVD9491-422相互通信 RS。 现在、一个电源关闭、另一个电源打开。 在这种情况下、当发送信号由侧电源的 THVD9491-SEP 驱动时、关闭侧的 THVD9491-SEP 是否会损坏?
在这种情况下、我的客户认为断电侧的 THVD9491-SEP 未损坏。 因为、数据表的表7-4显示了当 VCC 和 VIO 都小于 UV 时、接收器变为 Hi-Z。 此外、作为绝对最大额定值、总线电压能够承受高达+/-70V 的电压。 他们的理解是否正确?
此致、
K.. 平野