This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD9491-SEP:有关两个 THVD9491-SEP 通信的问题。

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: THVD9491-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1444604/thvd9491-sep-question-about-two-thvd9491-sep-communication

器件型号:THVD9491-SEP

工具与软件:

您好!

两个 THVD9491-SEP 通过 THVD9491-422相互通信 RS。 现在、一个电源关闭、另一个电源打开。 在这种情况下、当发送信号由侧电源的 THVD9491-SEP 驱动时、关闭侧的 THVD9491-SEP 是否会损坏?
在这种情况下、我的客户认为断电侧的 THVD9491-SEP 未损坏。 因为、数据表的表7-4显示了当 VCC 和 VIO 都小于 UV 时、接收器变为 Hi-Z。 此外、作为绝对最大额定值、总线电压能够承受高达+/-70V 的电压。 他们的理解是否正确?

此致、

K.. 平野

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hirano-San:

    我们目前正在度假。  
    谢谢、请在下周之前向我们的专家提供反馈。  

    此致、

    Michael。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    我明白了。
    我期待着下周收到专家的反馈。

    此致、

    K.. 平野

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hirano-San:

    感谢您的耐心。  

    此致、

    Michael。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、K。 Hirano,

    [报价 userid="36030" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1444604/thvd9491-sep-question-about-two-thvd9491-sep-communication "]在这种情况下、我的客户认为断电侧的 THVD9491-SEP 未损坏。 因为、数据表的表7-4显示了当 VCC 和 VIO 都小于 UV 时、接收器变为 Hi-Z。 此外、作为绝对最大额定值、总线电压能够承受高达+/-70V 的电压。 他们的理解是否正确?

    是的、您的客户回答正确。 由于该器件的差分引脚可耐受70V 电压、因此不会发生任何损坏。

    -鲍比