This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848-RX:EP 信号振幅衰减的原因

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1442789/dp83848-ep-the-cause-of-the-attenuation-of-rx-signal-amplitude

器件型号:DP83848-DP83848 EP

工具与软件:

尊敬的 Hillman:

感谢您的答复。
我们将附加波形和电路图。
我们在与我们产品中所用组件进行 LAN 通信时遇到了很多问题。
我们认为链路断开的原因是 RJ45的振幅(3、6pin)在下降。
该元件中使用的收发器是 DP83848-DP83848 EP。
我们希望直接监控组件内部的波形、但由于组件的结构而无法实现。
因此、我们监控了 RJ45、如附加的文件中所示。
RJ45 (3600针)振幅以这种方式降低的原因可能是什么?
(收发器 IC 电源、信号线连接、原图设计等)
您能给我们一些建议吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tsuji、  

    感谢您提供的信息。 为了帮助进行调试、我想澄清几件事

    您能否提供采用 DP83848进行设计的原理图?  

    在获取这些波形时、电路板使用的链路速度是多少?

    此致!

    Vivaan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vivaan:
    感谢您的答复。
    由于此组件是购买的部件、因此没有电路图。
    我参考网络文档和 PWB 创建了 LAN 接口电路。
    链路速度为100Base-Tx。
    此外、使用软件关闭 PC 端的自动 MDI/MDI-X。
    我期待您的意见。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tsuji、

    我在了解您的设置时遇到一些问题。 我认为您在自己的设计中使用的是 DP83848芯片。 您是否正在使用我们在 TI.com 上针对 DP83848配备的评估板之一、如以下链接中所示?

    https://www.ti.com/product/DP83848-EP #硬件开发 

    通过参考 Web 文档建立局域网接口电路

    这是否指您正在探测的 MDI 线路周围的电路? 如果您有可用的设计原理图、这里就是我想要看看的东西。  

    是否有任何原因禁用 PC 上的自动 MDIX?

    此致!

    Vivaan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vivaan:
    感谢您的答复。

    很抱歉让您感到困惑。
    我们的产品 PCB 中采用了 DP83848芯片。  
    我没有使用用于 DP83848的 TI 评估板。

    我们没有 PCB 的电路图。
    (但我们有 PCB)
    随附的电路图是我通过 PCB 进行的逆向工程。

    这些波形是在 MDI 线路上测得的。

    通过在 PC 上禁用 AmutoMDI/MDI-X、
    我认为可以识别 MDI 线路上的 TX 和 RX 信号。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tsuji、

    许多因素都可能导致这个问题。 遗憾的是、我们需要有电路图、以确保满足 PHY 正常运行的某些硬件要求。  

    虽然我们确实需要原理图、但一个可能的原因可能是 VDDIO 电压不稳定、该电压直接驱动 TD 引脚。 这可能是出现该问题的原因、但要进行更多调试、需要使用原理图。  

    此致!

    Vivaan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vivaan:

    感谢您的答复。

    很抱歉、我们无法为您提供电路图。
    您将 VDDIO 称为 IOVDD33 (32引脚和48引脚)。
    我们将在 PCB 上检查这一点。

    我们非常感谢您的答复。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tsuji、  

    遗憾的是、正确的调试可能需要原理图、但此处显示了一些可能的原因、您也可以加以研究。  

    • 验证 PCB 上使用的磁性元件是否符合数据表中规定的规格
    • 确认中心抽头已连接到 VDD
    • 验证 IOVDD33上的纹波
    • 验证在差分对的 MDI 电路中是否使用了正确的去耦电容器

    以下是我一开始就可能遇到的几个原因、但如果您能够找到原理图但仍然存在该问题、我将很乐意帮助您进行更多调试。  

    此致!

    Vivaan