工具与软件:


尊敬的 Hillman:
感谢您的答复。
我们将附加波形和电路图。
我们在与我们产品中所用组件进行 LAN 通信时遇到了很多问题。
我们认为链路断开的原因是 RJ45的振幅(3、6pin)在下降。
该元件中使用的收发器是 DP83848-DP83848 EP。
我们希望直接监控组件内部的波形、但由于组件的结构而无法实现。
因此、我们监控了 RJ45、如附加的文件中所示。
RJ45 (3600针)振幅以这种方式降低的原因可能是什么?
(收发器 IC 电源、信号线连接、原图设计等)
您能给我们一些建议吗?
此致、
辻