This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:100Base-FX / 1000Base-X / SGMII 采样

Guru**** 2927540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1442226/dp83869hm-sampling-of-100base-fx-1000base-x-sgmii

器件型号:DP83869HM

工具与软件:

您好!

我们拥有在多个 PCB 上设计此类信号的架构、而仿真表明我们有明显的过冲和下冲。 输入的最大/最小限制未超过、因此不会出现问题。 但我们希望能够更好地了解该 PHY 的工作原理。 那么、我的问题是如何读取该信号。  当您将其定义为逻辑"0"或"1"时。 每半个周期仅对信号采样一次或进行多次采样。 我有一些关于这方面的应用手册、很棒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor:

    数据表中有一个将 VIL 和 VIH 定义为1的规格、说明信号采样时间是1还是0。 更多信息、请参阅数据表中的表6.5。

    我没有完全遵循你的第二个问题。 采样频率取决于您当前操作的接口。

    ——

    此致、

    Hillman Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    表6、5中仅提到电压限值或电流。 但是、何时以及如何完成采样、仅在周期中间完成一次还是多次完成、都不存在信息。 在所有通信原理中、始终有一些确切的时间/时间进行输入 IC 检查/对值进行采样、然后确定电压电平为0 / 1。 这就是我想在这个 PHY 中知道的信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor:

    我不确定我是否正确理解您的疑虑。

    取决于不同的 MAC 接口、一些 MAC 接口样本仅在时钟的上升沿进行、一些 MAC 接口样本在上升沿和下降沿进行。

    ——

    此致、

    Hillman Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有什么方法可以相互拨打? 肯定有一些时钟恢复从数据....... 该 PHY 上的时钟恢复和采样是如何完成的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Viktor:

    我想问您要评估哪个 MAC 接口?

    ——

    此致、

    Hillman Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前  

    100Base-FX/1000Base-X

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor:

    SGMII 在625MHz 频率下运行、在100Mbps 和1000Mbps 的上升沿和下降沿采样

     标准中还定义了100Base-FX 和1000Base-X 频率和采样率。

    ——

    此致、

    Hillman Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:

    我是一个软件,在100Base-FX / 1000Base-X 不是关于采样,至少我没有找到它,这正是我提出这些问题的原因。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Viktor:

    抱歉、我仍然没有完全关注您的问题。 也许 IEEE 标准会是一个不错的资源。

    ——

    此致、

    Hillman Lin