This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1145-Q1:500kbps 的位时序

Guru**** 2481325 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1445457/tcan1145-q1-bit-timing-for-500kbps

器件型号:TCAN1145-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

您能帮助分享500Kbps 的位宽规格吗?

D/S 仅显示2Mbps (1Mbps 以上至2Mbps)和5Mbps (2Mbps 以上至5Mbps)。

BR

Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    根据 ISO 11898-2:2016、这些时序参数的限制未定义为比特率高达1Mbit/s 时的预期用途 因此我们没有这些规格。  

    虽然我没有任何参考数据、但我认为 500kHz 位时间的偏差与 数据表中的2Mbps 规格相匹配、这 将导致 tbit (RXD)在1640ns (-18%)和2160ns (+8%)之间、tbit (bus)在1800ns (-10%)和2100ns (+5%)之间。

    此致、

    Sean