请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCAN1145-Q1 工具与软件:
大家好、团队成员:
您能帮助分享500Kbps 的位宽规格吗?
D/S 仅显示2Mbps (1Mbps 以上至2Mbps)和5Mbps (2Mbps 以上至5Mbps)。

BR
Adrian
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好、团队成员:
您能帮助分享500Kbps 的位宽规格吗?
D/S 仅显示2Mbps (1Mbps 以上至2Mbps)和5Mbps (2Mbps 以上至5Mbps)。

BR
Adrian
尊敬的 Adrian:
根据 ISO 11898-2:2016、这些时序参数的限制未定义为比特率高达1Mbit/s 时的预期用途 因此我们没有这些规格。
虽然我没有任何参考数据、但我认为 500kHz 位时间的偏差与 数据表中的2Mbps 规格相匹配、这 将导致 tbit (RXD)在1640ns (-18%)和2160ns (+8%)之间、tbit (bus)在1800ns (-10%)和2100ns (+5%)之间。
此致、
Sean