This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB960-Q1:阻抗值放大器;参考平面

Guru**** 2481325 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1444934/ds90ub960-q1-impedance-value-reference-plane

器件型号:DS90UB960-Q1

工具与软件:

对于下图、来自连接器的输入、我们在 L6层(6层堆叠)中布线为单端50欧姆并提供 L5层的基准。

这种行为合适吗? 此操作无需阻抗控制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于美国公众假期、 支持将于12月2日星期一恢复。 感谢您的耐心。

    此致、  

    Logan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shivani:  

    通常、建议将 FPD 布线在整个布线中采用单端50 Ω、并在接触高速布线的元件下方使用反焊盘。 在这种情况下、建议将 L5作为接地层。  

    此致!

    佐伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、L5应从连接器引脚接地到 L5中元件下带有抗焊盘的 IC 的引脚。 L4应该接地?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shivani:  

    概括而言、L4不需要接地。 建议将 L5设置为接地层。  

    布局示例如第 8.5.2节所示。UB960数据表的布局示例用作有关反焊盘实现的参考。  

    此外、如果您想对该设计进行完整的布局审核、请通过提交另一个 E2E 来申请。 :)  

    此致!

    佐伊