This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E1U06:在 D+和 D-中交换信号

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4E1U06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1446896/tpd4e1u06-swapping-signals-in-d-and-d-

器件型号:TPD4E1U06

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

根据 TPD4E1U06的数据表、为正负极性信号分配了这些引脚。 但是、 正负极性信号是否可以连接到 ESD 阵列的 D-和 D+引脚? 因为所有通道的二极管内部结构看起来都相似。

此致、
Karthic V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karthic:

    所有输入都具有与您所注意到的相同的电气行为。

    只要所连接的信号线仅在低于 ESD 二极管击穿电压的正电压范围内摆动、这是可以接受的。  

    此致、

    Sebastian