This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:DS90UB954-Q1 MIPI 重定时器和放大器开关

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UB954-Q1, TS3DV642-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1444870/ds90ub954-q1-ds90ub954-q1-mipi-retimer-switch

器件型号:DS90UB954-Q1
主题中讨论的其他器件: TS3DV642-Q1

工具与软件:

您好、TI 团队

我们需要一个 MIPI 开关 和重定时器、用于 将2个 DS90UB954-Q1连接到 SOC 输入

"TS3DV642-Q1" 和"SNx5DPHY440SS"是否支持  DS90UB954-Q1输出单个?

SNx5DPHY440SS DPHY 为 DPHY1.1

DS90UB954-Q1 DPHY 是 DPHY1.2 、该组合是否匹配?  

原理图如下所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于美国公众假期、 支持将于12月2日星期一恢复。 感谢您的耐心。

    此致、  

    Logan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Larson、您好!  

     SNx5DPHY440SS 无法支持 UB954的最大输出速度。 要使用该器件、您需要确认 UB954配置为每通道1.5Gbps 或更低的输出速率。  

    添加重定时器团队、查看此处是否有其他评论。

    此致!

    佐伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、佐伊

    我正在使用 UB954 MIPI 4通道输出@800MBps (954的0x1F=2 ),它能工作吗?

    另一个问题  

    SNx5DPHY440SS 通道端口可互换以实现最佳布局?

    (通道端口交换或正、负布线交换)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Larson、您好!

    我将加入有关  SNx5DPHY440SS 的专家 行列、稍后会向您提供反馈。

    谢谢!

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Larson

    MIPI DPHY1.2与 DPHY1.1向后兼容。

    这是一个 CSI-2应用、 并且 CSI-2没有反向通道路径、因此无需进行通道排序。 由于没有通道排序要求、可实现更多的组合。 DPHY440支持所有可能的组合。

    对于所有 CSI-2实现、必须在 CSI-2源和 CSI-2接收端之间保持极性。 DPHY440不支持极性反转。

    请注意、DPHY440通道0是一个特殊通道。  有关通道0的详细说明、请参阅此 e2e 常见问题解答。  

    您可以将 TS3DV642-Q1用作 MIPI CSI-2多路复用器。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David

    附加的 PDF 为原理图  

    您可以帮助检查是否有任何问题吗?

    我更改了布局的内容:

    1.DPHY440 :更改通道顺序  

    2.TS3DV642-Q1:更改通道顺序 并交换正负信号  

    感谢您的帮助

    e2e.ti.com/.../8360.SCHEMATIC1-_5F00_-PAGE1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Larson

    原理图本身看起来正常。

    谢谢

    David