This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043A-Q1:CAN 收发器电路中的共模扼流圈功率损耗

Guru**** 2480775 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1446266/tcan1043a-q1-common-mode-choke-power-loss-in-can-transceiver-circuit

器件型号:TCAN1043A-Q1

工具与软件:

您好!

我们有两个 连接到总线的 CAN 收发器(TCAN1044ADRBRQ1和 TCAN1043ADMTRQ1)。 在收发器之前、电路中有共模扼流圈和终端电阻器。 为了计算共模扼流圈功率损耗、我使用了收发器数据表中给出的平均短路电流公式。

1.对于导通损耗部分、通常采用均方根电流额定值。 在该特定示例中、我如何找到流过共模扼流圈的电流的 rms 值。

2.考虑到最坏的情况、我将%TRANSMIT 设置为0.5、%RECEIVE 设置为0.5、%DOM_Bits=0.9、%REC_Bits=0.1。 这是正确的方法吗?

请澄清。

此致、

斯拉达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sladha:

    我可以问您计算该电流值的目标是什么吗?

    如果您的目标只是通过 CMC 的最坏情况电流、则可以假设当前值为 I_OS (DOM)、即100mA。  

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    目标是对共模扼流圈进行应力分析。

    在电路中、只有一个 CMC 连接到两个 CAN 收发器(TCAN1043ADMTRQ1和 TCAN1044ADRBRQ1 )。 也就是说、两个 CAN 收发器在 CMC 的输出侧是并行的。

    对于 TCAN1044ADRBRQ1、I_OS (DOM)位于115mA 附近。

    对于  TCAN1044ADRBRQ1、I_OS (DOM)位于100mA 附近。

    为了进行最坏情况分析、我是否需要考虑上述两个电流的总和? (即215mA)。

    此外、为了计算 CMC 直流电阻两端的 I^2R 损耗、是否有任何 RMS 电流值可用?

    此致、

    斯拉达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sladha:

    感谢您澄清。

    对于最坏的情况、您只需选择更大的电流值、即115mA。  

    没有 RMS 电流值、因为 CMC 不显示交流特性。

    此致!

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果两个 CAN 收发器处于显性模式、则通过 CMC 的最大总线电流是两个收发器中的最高显性电流?

    您能解释一下为什么求和在这里不适用吗?

    此致、

    斯拉达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sladha:

    理论上、当两个器件都在驱动显性状态时、它可能在很短的时间内略高于 IO 显性电流、但由于 CAN 仲裁、它只是一个器件的显性电流。 只使用单个器件的 IO 显性电流对于估算最坏情况是很好的。 因此115mA 非常适合您的计算。  

    此致、

    Ethan