工具与软件:
您好!
我们有两个 连接到总线的 CAN 收发器(TCAN1044ADRBRQ1和 TCAN1043ADMTRQ1)。 在收发器之前、电路中有共模扼流圈和终端电阻器。 为了计算共模扼流圈功率损耗、我使用了收发器数据表中给出的平均短路电流公式。
1.对于导通损耗部分、通常采用均方根电流额定值。 在该特定示例中、我如何找到流过共模扼流圈的电流的 rms 值。
2.考虑到最坏的情况、我将%TRANSMIT 设置为0.5、%RECEIVE 设置为0.5、%DOM_Bits=0.9、%REC_Bits=0.1。 这是正确的方法吗?
请澄清。
此致、
斯拉达