主题中讨论的其他器件: DP83869
工具与软件:
部件号: DP83867IR
如果 DP83867IR 的 MDI 接口连接至 Intel i210-IT、
通过 PCB 布线进行连接(而不是通过外部电缆进行连接)
变压器是不必要的吗?
是否可以直接连接? 还是至少通过交流耦合电容器?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们遵循 DP83TG720 EVM 电路板设计。
EVM 方框图左侧的 RJ45包含一个变压器。
但是、因为
1. PCB 空间不足
2.目前、DP83867和 i210-IT 在同一台 PCBA 上、没有任何线缆。
是否可以在无需 RJ45内部变压器的情况下通过交流耦合电容器连接 DP83867和 I210-IT?
如果根据您的通知 DP83867不支持交流耦合设计、
是否可以直接连接至 i210-IT?
EVM:DP83TG720方框图: