This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:DP83867IR 连接 Intel i210 MDI (无变压器)

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83867IR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1445986/dp83867ir-dp83867ir-connect-intel-i210-mdi-transformer-less

器件型号:DP83867IR
主题中讨论的其他器件: DP83869

工具与软件:

部件号: DP83867IR

如果 DP83867IR 的 MDI 接口连接至 Intel i210-IT、
通过 PCB 布线进行连接(而不是通过外部电缆进行连接)
变压器是不必要的吗?
是否可以直接连接? 还是至少通过交流耦合电容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    遗憾的是、DP83867不支持交流耦合电容器隔离。 如果要使用交流耦合电容器应用、我们建议使用 DP83869而不是 DP83867。

    ——

    此致、

    Hillman Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们遵循 DP83TG720 EVM 电路板设计。

    EVM 方框图左侧的 RJ45包含一个变压器。

    但是、因为
    1. PCB 空间不足
    2.目前、DP83867和 i210-IT 在同一台 PCBA 上、没有任何线缆。


    是否可以在无需 RJ45内部变压器的情况下通过交流耦合电容器连接 DP83867和 I210-IT?
    如果根据您的通知 DP83867不支持交流耦合设计、
    是否可以直接连接至 i210-IT?

    EVM:DP83TG720方框图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:  

    很抱歉、我可能会误解您的陈述

    您是否正在寻找 MAC (RGMII)背对背接口应用? 或者您是否正在寻找板载 MDI 连接?

    • 我们确实支持 DP83867的背对背 MAC 接口

    如果可能、您能否告诉我 您要使用哪种接口连接英特尔 i210-IT?

    ——

    谢谢!
    Hillman Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前讨论的是 MDI 接口。

    从 I210-IT 的 MDI 接口连接到 DP83867

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    遗憾的是、DP83867不支持 MDI 接口上的无变压器应用。 您是否能够在两个 PHY 之间使用变压器? 如果您正在寻找无变压器的应用、我们强烈建议您使用 DP83869。

    ——

    此致、

    Hillman Lin