This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043A-Q1:通过远程唤醒-INH 引脚实现睡眠唤醒控制

Guru**** 2480765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1443906/tcan1043a-q1-sleep-wakeup-control-through-remote-wakeup--inh-pin

器件型号:TCAN1043A-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN1043

工具与软件:

团队成员、您好!

1.从我观察到的数据表中,当使用远程唤醒能力时,需要将 CAN 帧的特定模式放置在 CAN 总线中使 INH 为高电平-这种假设是真的还是 TCAN1043会使 INH 为任何总线活动的高电平

2.参考上面的方框图,假设 INH 最初是低电平 ,系统完全关闭,因为没有5V 输出,如果我想让我的系统回到正常模式,我必须 INH 高电平才能打开降压转换器,我要这样做通过远程唤醒,如果总线遇到任何信号,我的 INH 会变高? 如果不是什么、则必须遵循 w.r.t CAN 帧的约束。

3.假设现在系统处于正常模式,我必须使 INH 为低电平以切断整个系统的电源 , 使系统处于完全睡眠模式,所以什么程序或序列必须遵循 w.r.t STB 引脚和 EN 引脚,以使 INH 为低电平.

4.系统已完全关闭-睡眠模式或应该是正常模式-这是我们的预期通过 CAN INH 信号实现。

请提供以上问题的解决方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Darshan:

    1.是的,您的假设是正确的。 总线上只必须有特定的唤醒模式、才能使器件从睡眠状态变为待机状态(使 INH 变为高电平)。 数据表中的第8.4.1.5.1节介绍了  ISO11898-2:2016标准定义的这种模式。

    2.如果器件处于睡眠模式、并且您希望器件针对降压转换器将 INH 设为高电平、则必须检测到唤醒模式(WUP)或本地唤醒事件(LWU)。 WUP 如上所述、LWU 由 WAKE 引脚触发、如数据表中第8.4.5.2节所述。

    进入睡眠模式的最快方法(将 INH 变为低电平)是关闭 VCC 或 VIO。 如果您的 MCU 控制 VIO、则可以使用该方法。  否则、 EN =高电平且 nSTB =低电平、这将开始 TCAN1043A 进入睡眠模式的过程。 这些模式由 状态机在图8-4中介绍。  

    4.我不理解这个第四个问题。 您能否解释一下这个问题、以及"完全关闭"是什么意思? 完全关闭是指器件处于睡眠模式且 VCC 和 VIO 关闭、还是意味着 VSUP 关闭?

    此致!

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ethan、您好!

    回答第四个问题,

    您能解释一下这个问题以及您的意思是"完全关闭"吗?     我们必须使 INH 为低电平、以便降压转换器不会产生输出电压、从而 VIO 和 VCC 得到电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 这意味着该器件开启了 VSUP 并处于睡眠模式。 WUP 或 LWU 将唤醒器件并进入待机模式、从而将 INH 设置为高电平。  这回答了您的最后一个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ethan、您好!

    在原理图级别中、为了在信号线上通过 CCC 和 DCC 测试-ISO 7637-3瞬态、我必须考虑哪些设计参数。

    如果您要执行此操作、能否与我分享 EMC 报告

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Darshan:

    设计中应添加共模扼流圈以通过 EMC 测试。  

    我将通过您 E2E 帐户上列出的电子邮件来分享 EMC 报告。  

    此致!

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚给您发送了电子邮件。  

    此外、以下文档是为您正在使用的任何 CAN 设备选择 CMC 的有用指南:

    https://www.ti.com/lit/an/slla271/slla271.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ethan、您好!

    1. 参考上面我从数据表中捕获的方框图,如果我想通过 CANH 和 CANL 使用远程唤醒,是否需要提供5V 的 VCC 电源? 或者即使5V 不存在,远程唤醒是否可行?

    2. TCAN1043通过远程唤醒后、它会使 INH 变为高电平-我的问题是、INH 是一个脉冲(只有一段时间会是高电平)、还是一旦被唤醒、它会一直处于高电平?

    请将此视为高优先级、并尽快提供反馈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darshan、

    我们刚从假期回来,很抱歉耽误了时间。

    1. WUP 或 LWU 不需要 VCC。  

    INH 不是一个脉冲、它将保持高电平。 这假设器件不会重新进入睡眠模式。   

    此致!

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ethan、您好!

    是否需要 VIO 进行远程唤醒?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    检测 WUP 或 LWU 不需要 VIO。 检测到 WUP 或 LWU 后、INH 将变为高电平、最终应开启 VCC 和 VIO。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ethan、您好!

    能否说明此唤醒模式是 CAN 帧的哪一部分?请参阅快照

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Darshan:

    了解此唤醒模式的最佳方法是参阅数据表的第8.4.1.5.1节。 其中提供了完整的说明和图来说明时序。  

    此致!

    Ethan